Quão sustentáveis são os plásticos para movimentação?

Como os motion plastics
são sustentáveis?

O plástico é um material muito discutido. Sabemos que os plásticos de alto desempenho podem contribuir para a proteção dos recursos e do meio ambiente, e fizemos disso o foco de nossas atividades. Nossa meta declarada é ser neutra em termos de CO₂ com nossos edifícios e produção até 2025. Para atingir esse objetivo, estamos implementando várias medidas, algumas das quais são apresentadas nesta página. Consideramos os plásticos em nossos produtos em três fases:

Mais sobre sustentabilidade na igus


Inovações sustentáveis em 2023



Antes: Produção de plásticos e peças plásticas

Diagrama equilíbrio energético aço, alumínio, plástico

Equilíbrio energético

A produção de 1 m³ de plástico requer cerca de 50% menos energia do que a produção de 1 m³ de aço ou alumínio.
Gráfico do consumo de petróleo dos plásticos

Consumo de petróleo

A produção de plásticos de elevada performance é responsável por apenas 0,5% do consumo global de petróleo.
Selo elétrico verde RheinEnergie

Consumo de energia

Toda a eletricidade que compramos é verde, e estamos reduzindo a quantidade de energia que nossas máquinas e equipamentos consomem. Estamos adquirindo máquinas de moldagem por injeção que são 40% mais eficientes em termos energéticos e substituindo as antigas. Reduzimos o consumo de energia em 11% em 2021, mesmo quando aumentamos as horas de produção. 
Ícone ciclo

99% recicláveis

99% dos nossos resíduos na produção por injeção (excessos, peças defeituosas) são reciclados e devolvidos ao processo de fabricação.
clean igus

clean igus

Para evitar o desperdício de plástico em nossa produção, otimizamos nossas máquinas e esteiras transportadoras. Implementamos várias medidas para reduzir a taxa de resíduos (resíduos de produção + material processado) em 21% em 2021.

Certificação ambiental e climática

Nós nos esforçamos para obter melhorias contínuas em nosso gerenciamento ambiental e de energia. Estamos comprometidos com uma estratégia corporativa sustentável em relação aos aspectos ecológicos, econômicos e sociais. Resumimos essas informações em nossa política energética e ambiental.
 
Norma de gestão ambiental ISO 14001

Norma de gestão ambiental ISO 14001

Para tornar a nossa política ambiental transparente e compreensível, somos certificados de acordo com a norma ISO 14001 desde 2019, uma base reconhecida internacionalmente para sistemas de gestão ambiental. O que nos ajuda no nosso percurso em direção a uma fábrica neutra em CO2.
Letras ISO 50001 em frente à fábrica igus

Norma de gestão de energia ISO 50001:2018

Nosso sistema de gerenciamento de energia é certificado de acordo com as normas internacionais. O principal objetivo da norma ISO 50001 é ajudar as empresas a melhorar seu desempenho relacionado à energia através da criação de sistemas e processos. 

Durante: Plásticos em uso

Livre de lubrificação

A cada ano, 27 milhões de toneladas de graxa poluem o meio ambiente. Nossos plásticos não requerem lubrificação.
Lata de petróleo e globo
50% de todos os lubrificantes vendidos mundialmente acabam no ambiente. (Fonte: M. P. Schneider, 2006)
Garrafa de petróleo e garrafas de água potável
1 litro de petróleo contamina 1.000.000 de litros de água potável. (Fonte: Associação Saskatchewan para Recuperação de Recursos Corp., 2008)
Silhueta de carro
1/3 do consumo total de combustível de um automóvel de passageiros é utilizado para ultrapassar o atrito no motor, redutores, pneus e freio. (Fonte: K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir, 2012)
Mapa mundo com barris de petróleo
A procura global de lubrificantes aumentará 2 % anualmente, segundo as previsões = 45,4 milhões de toneladas em 2019. (Fonte: Grupo Freedonia, 2015)
Sustentabilidade – produtos duráveis

Vida útil

Nossos plásticos são otimizados para o desgaste. Eles não corroem nem são danificados por graxa e sujeira. Duram mais tempo e não precisam ser substituídos com frequência. Os inúmeros testes em nosso laboratório de testes nos permitem calcular com exatidão sua vida útil.
Mais sustentável – menos peso

Leve

O plástico é mais leve que o aço o que permite reduzir o peso e, portanto, a energia, que tem de ser aplicada para o movimento. Em uma aeronave, isto representa cerca de 4 kg se forem utilizadas buchas autolubrificantes iglidur em vez de buchas metálicas. Isso, em vez, impacta positivamente o consumo de querosene.
Sustentabilidade – menos atrito

Economia de energia

Os nossos polímeros são tribologicamente otimizados e têm um baixo atrito. Juntamente com a redução do peso, isto assegura que menos energia de acionamento tem de ser utilizada para mover uma peça de máquina em uma aplicação.
Sustentabilidade – plásticos inteligentes

Manutenção preditiva

Os componentes não são substituídos até terem atingido o fim do seu ciclo de vida – esta é a ideia subjacente à nossa gama de produtos smart plastics. Os sensores indicam o desgaste e as peças são substituídas quando é verdadeiramente necessário; os recursos são utilizados de forma cuidadosa e racional.
Sustentabilidade – substituição das buchas

Peças substituíveis

Não ter que substituir toda a aplicação quando ocorrer desgaste foi uma das principais idéias quando desenvolvemos nossos rolamentos de troca por guias lineares. As guias não se danificam e os patins podem ser recondicionados. Desta forma, são preservados recursos e, simultaneamente, os custos são reduzidos.
Sustentabilidade – iglidur N54

Biopolímeros

Com o iglidur N54, desenvolvemos uma bucha padrão que pode ser utilizado de forma universal, consistindo 54% de matérias-primas renováveis. A bucha de biopolímeros demonstra que os componentes podem ser sustentáveis, servindo de motivação para o nosso desenvolvimento futuro de produtos.

Depois: Plásticos após seu uso

Reciclagem clássica com o chainge

Plataforma de reciclagem Chainge

Reciclamos plásticos técnicos - tanto de produtos da igus quanto de outros fabricantes. Enviamos o material para nossos parceiros de produção ou reciclagem, e você receberá um voucher. Em 6/2023, já reciclamos mais de 80.000 kg de material. Nossa plataforma exclusiva recebeu o Rhineland Business Prize na categoria "Sustentabilidade" em setembro de 2022 e venceu o concurso de reciclagem "Going Circular" da Câmara de Indústria e Comércio de Colônia em maio de 2023. 
Gráfico Hydro Plastic Recycling Solution

Reciclagem HydroPRS

Investimos 5 milhões de euros na Mura Technologie, uma empresa que usa a nova tecnologia HydroPRS (Hydrothermal Plastic Recycling Solution) para converter resíduos plásticos não selecionados em óleo cru em 30 minutos. Isso conserva os recursos de pressão, temperatura e água. O primeiro parque industrial foi construído na Wilton International em Teesside, Reino Unido, e inaugurado em 26 de outubro de 2023. Ele entrará em operação em 2024. 


Plantação de árvores

igus plantando árvores

44.470

árvores
2023
igus plantando árvores

11,001

Árvores
2022
igus plantando árvores

23.104

árvores
2020-2021
Nossos projetos de plantio de árvores começaram em 2020 como presentes de Natal para os clientes e, desde então, cresceram em uma ampla gama de projetos de reflorestamento - não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo. De mudas a grandes árvores urbanas, plantamos e cuidamos de árvores e arbustos em pequenas e grandes campanhas. Ao criar novas áreas de árvores, queremos ajudar a reduzira poluição de CO2na atmosfera e atingir nossa meta autodeclarada de nos tornarmosneutros em termos de CO2.

Projetos e iniciativas de conservação de recursos

Remessa neutra em carbono da UPS

Remessa neutra para o clima com a UPS

Em 1º de janeiro de 2024, nós da igus Alemanha tornamos nossa remessa mais sustentável e introduzimos uma nova opção de remessa: "UPS Carbon Neutral Shipping". Desde então, temos feito remessas neutras para o clima com a UPS e as emissões de CO2 geradas por nossas remessas são compensadas. Isso é alcançado por meio de projetos globais reconhecidos para reduzir os gases de efeito estufa, por exemplo, por meio da proteção da floresta tropical no Brasil, do tratamento de águas residuais na Tailândia ou da recuperação de metano na Holanda.

Gráfico do conceito de aquecimento

Nosso conceito de aquecimento com calor residual da produção

Aquecimento a gás, é necessário? Muito calor é gerado no processo de produção, então você tem que fazer algo com isso? Como conseguimos usar o calor residual? Foi o que uma equipa de engenheiros da igus se perguntou e começou a experimentar. O resultado: o conceito de um aquecedor que aproveita o calor residual das máquinas. O plano: deixar de aquecer edifícios com gás nas instalações da empresa em Colônia e tornar o conceito disponível gratuitamente para engenheiros e engenheiros mecânicos, ou seja, para a indústria. Nós o chamamos de MHRS - Machine Hcomat Recovery System

Resíduos de plástico em um dispositivo de coleta no rio e limpos Esquerda: lixo levado para a praia nos dispositivos; direita: após a coleta

Plastic Fischer – contra o desperdício de plástico nos rios

8 a 12 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos todos os anos, principalmente através dos rios. A Plastic Fischer começa aqui e coleta o lixo nos rios, o que é mais econômico do que pescar no mar. Como funciona o projeto? A população local usa dispositivos especiais para pescar o lixo dos rios e recebe uma renda regular em troca. Os resíduos plásticos recolhidos, maioritariamente classificados como não recicláveis, são encaminhados para estações de tratamento térmico: são incinerados com valorização energética. A igus financia a recolha de um total de 10.000 kg de resíduos plásticos. Durante a recolha, pelo menos 34 pessoas em Kanpur e Mangalore (Índia) poderiam receber um rendimento regular e, em alguns dias, mais pessoas estão empregadas. 

Armadilha de resíduos no Reno, perto de Colônia

Polvo do Reno ("Rheinkrake") - a igus apoia uma armadilha de resíduos flutuante

Todos os dias, uma tonelada de lixo desce o Reno para o Mar do Norte. Isso é uma quantia enorme. A K.R.A.K.E., uma associação sediada em Colônia ("Krake" é a palavra alemã para polvo), vem coletando lixo no Reno e em seus arredores há anos. Ela deu um grande passo em setembro de 2022 com seu coletor de resíduos flutuante. Os resíduos que flutuam na superfície entram na armadilha passiva ao estilo londrino. A armadilha é esvaziada regularmente e os resíduos são registrados na terra pelos membros da associação. Os resíduos são avaliados cientificamente em cooperação com a Universidade de Bonn como parte de um estudo de longo prazo sobre resíduos plásticos no Reno.

clean igus

clean igus - nossas medidas para evitar o desperdício de plástico

No passado, as peças novas de nossas máquinas de moldagem por injeção muitas vezes acabavam no chão - e, portanto, na lixeira - em vez de nos contêineres de coleta. Os resíduos se acumularam devido ao grande número de produção e às muitas máquinas. A otimização de nossas máquinas e correias transportadoras nos permitiu de várias maneiras a reduzir a taxa de resíduos (resíduos de produção + material processado) em 21% em 2021: As lacunas nas junções foram fechadas com folhas magnéticas, as máquinas e as caixas de coleta foram equipadas com chapas de metal e tampas, e as correias transportadoras foram centralizadas e fixadas no lugar; escovas e placas-guia agora direcionam as peças para o caminho certo, e as marcações no piso e as cunhas de parada garantem a posição correta.

Imagem 3D de uma tomada para energia em terra

Combate à emissão de poluentes em portos de contêineres com energia em terra (shore power)

Operar geradores a diesel de navios porta-contêineres no porto é um problema sério. Eles liberam poeira fina, óxidos de nitrogênio e enxofre, assim como emissões de CO2 no meio ambiente e na atmosfera em toneladas. Em 2022, criamos o iMSPO, uma tomada móvel que permitiu abastecer navios porta-contentores com energia de terra de forma fácil, rápida e, sobretudo, flexível. Se também estiver "verde", o caminho para a "porta de emissão zero" está livre. 

Medidas de economia de recursos em todo o mundo



Pegada de CO2 da igus

Atualização sobre o caminho para a neutralidade climática


Em 2021, emitimos 31,2% menos CO2 do que em 2020. Isso inclui as emissões dos Escopos 1 e 2. A transição para a eletricidade verde em meados de 2021 e para o gás neutro para o clima em outubro de 2021 desempenhou um papel fundamental aqui.
 
O que é escopo? Ir para o artigo no blog igus


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h