Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Os vencedores do 9º Prêmio Vector 2024

Procuram-se projetos exclusivos de esteiras portas cabos!

Empresas de todo o mundo estão elevando o nível dos sistemas inovadores de orientação de cabos. Isso é demonstrado de forma impressionante pela resposta ao 9º prêmio vetorial: Com 328 inscrições de 37 países, a diversidade e o escopo dessa arte da engenharia são impressionantes. As aplicações incluíram auditórios de teatro cujas fileiras de assentos mudam de forma como um transformador, mesas de massagem automáticas com inteligência artificial, vários robôs industriais que facilitam o trabalho de pessoas que fazem trabalhos de soldagem e montagem e tecnologias sustentáveis para a agricultura. 

Nosso júri independente de especialistas já selecionou os vencedores do vector award 2024. Nas próximas semanas, os prêmios e honrarias serão entregues pessoalmente aos respectivos vencedores. Essas cerimônias são realizadas no local para homenagear o sucesso e as conquistas dos vencedores.

Os vencedores

Vencedor do vector award 2024 gold

Ovector deouro

O prêmio vector de ouro vai para o Instituto de Astrofísica e Ciências Espaciais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa pelo uso de um complexo sistema triflex em um espectrógrafo óptico. As esteiras porta cabos da série triflex® da igus foram usadas para o revestimento do cabo rotativo. Eles garantem que as fibras ópticas sensíveis que transportam a luz da extremidade frontal para o espectrógrafo não sejam expostas a nenhuma carga que possa prejudicar as observações científicas. 
vector de prata

O vector de prata

O prêmio do vector de prata vai para a TDK RF Solutions pelo uso de esteiras porta cabos e e-spools em um equipamento de teste para testes VIL (vehicle-in-the-loop) para medir a compatibilidade eletromagnética (EMC) de veículos com sistemas de assistência ao motorista. Os cabos de controle e as mangueiras de ar comprimido acompanham os movimentos em esteiras porta cabos da série 1400. Os tambores de cabo de mola sem anel deslizante da série e-spool® também são usados para enrolar as esteiras porta cabos. Graças à eliminação dos anéis deslizantes, o tempo de manutenção também foi reduzido.
vector de bronze

Ovector debronze

O vetor de bronze vai para a Mecaoctet pelo uso de sistemas flexíveis e-spool em um teto espelhado animado na ACCOR Arena em Paris. Para a fonte de alimentação, os especialistas usaram enroladores de cabos de mola sem anel deslizante da série e-spool da igus, equipados com cabos híbridos e conectados aos centros de gravidade dos triângulos. De acordo com a MECAoctet, graças à solução® da igus, foi possível evitar bobinas complexas com coletores rotativos, que teriam sido muito caras e pouco confiáveis. Em comparação com um sistema deslizante com laços de cabos, a solução da igus® também é mais estética.
Vector verde

O vector verde

O vetor verde vai para a Bear-Machines GmbH pelo uso de esteiras e cabos elétricos em uma máquina para recauchutagem de pneus de caminhão. Os engenheiros precisavam de cabos flexíveis e dobráveis para os motores da máquina e optaram pelos cabos da linha chainflex da igus. Os cabos se movem em e-chains® da série E2. De acordo com os engenheiros, essa solução atende perfeitamente aos requisitos de movimentos oscilantes e de conformidade com os raios de curvatura.
Linha

juízes do prêmio vector

Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Alt

CEO VDMA NRW
Madeleine Mickeleleit

Ing. Madeleine Mickeleleit

Fundador e CEO da IIoT Use Case GmbH
Olaf Katzer

Olaf Katzer

Chefe de Educação Autostadt GmbH
Arno Reich

Arno Reich

Chefe de Departamento/Vice-Presidente Sênior para "Indústrias, Logística & Energia" Deutsche M
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Chefe de Máquinas-Ferramentas (WZL) e Engenharia de Produção RWTH Aachen
Michael Blaß

Michael Blaß

CEO igus® GmbH sistemas de esteiras porta cabos

Patron

Ken Fouhy

Ken Fouhy

Editor-chefe VDI nachrichten
Linha

Todas as inscrições para o 9º Prêmio Vector 2024

Este folheto oferece uma visão geral e divertida de todas as entradas, apresentadas de forma concisa em palavras e imagens. Mergulhe no mundo da orientação por cabo. E inspire-se com a criatividade e a engenhosidade que caracterizam o setor de engenharia global.